Industry Online Support
Technical Forum
18.04.2012 19:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Du hast 50V AC bei 60A? Das glaube ich eher nicht. Schreib mal, was genau du vorhast. |
20.04.2012 14:14 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
genau so etwas habe ich vor. Beim Schweißtrafo ist aber das Problem, dass ich gleichstrom habe. |
20.04.2012 14:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das stimmt nicht, es gibt sowohl DC, AC als auch AC/DC Schweißtrafos. |
23.04.2012 12:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wenn du einen Internetanschluß hast könntest du mal folgenen ZAUBERLINK probieren! |
Folgen Sie uns auf