06.03.2015 13:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 22326 Bewertung:
|
Hi,
die FW V3.x wird erste ab V13 SP1 unterstütz, einen HSP gibt es da nicht . Also eventuell auf SP1 updaten.
Gruß Christoph |
06.03.2015 14:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Christoph, zuerst mal danke für die schnelle Antwort. Ich hab allerdings schon TIA V13 Update 4 auf dem Rechner installiert. Was nun? Gruß Michael |
06.03.2015 15:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 22326 Bewertung:
|
Hi, Update 4 is kleiner als SP1 Servicepack 1 für SIMATIC STEP 7 V13Updates für STEP 7 V13 SP1 |
06.03.2015 15:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke. Wieder was gelernt! |
Folgen Sie uns auf