23.05.2007 15:49 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hi ZAK Hat was gedauert bis ich hier wieder reinschauen konnte. Werde das mal versuchen. Danke für die Tipps Gruß Lothar |
19.01.2009 13:02 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo seppelhuber |
Zuletzt bearbeitet von: sid666 am: 19.01.2009 13:03 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.02.2010 14:33 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich muß hier noch mal nachhaken. es ist nicht möglich eine grafik in WinCC flexible zu drehen???? ich bin gerade dabei und versuch das schon ne stunde vergeblich. was ist das denn für ein unsinn. brauch einen pfeil nach rechts und links. leider gibts nur was nach rechts. die symbolbibliothek finde ich bei mir nicht. auch nicht unter erweiterten objekten. im pro tool/pro ging das mit den symbolen ganz einfach und hier nicht? ich hoffe auf hilfe, falls ich einfach nur zu dusselig bin. danke gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.02.2010 14:46 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo gochtel, wenn es dir nur um die Pfeile geht, dann schau mal in deine Grafiksammlung. Dort sind Standartpfeile integriert. Sonst bleibt dir leider nur die Möglichkeit deine Grafiken mit einem Programm zu drehen und dann wieder in die Grafiksammlung einzufügen. Die Eigenschaft bzw. Annimation"Drehen" gibt es bei WinCC flexible nicht! Grüße Manfred |
10.02.2010 14:52 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich glaub das nicht... aber mit der symbolbibliothek soll es doch gehen. wie bekomme ich die in mein win cc flexible 2008? falls es da wirklich nichts gibt, bin ich schwer enttäuscht p.s.: kann es sein, dass die symbolbibliothek panelabhängig ist? im MP370 ist sie vorhanden. in meinem fall hab ich ein tp 170 b color... |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 10.02.2010 15:04...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.02.2010 15:25 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
mit Inkscape kann man die grafik bearbeiten, als *.wmf speichern und wieder in den grafikordner einfügen. schwups die wups sind sie nach neustart von WinCC auch vorhanden. so kann man sich helfen. danke für die tips, aber traurig ist es schon, dass das nicht aus dem programm heraus geht! cu gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|