17.10.2016 09:44 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich benötige sowohl die Uhrzeit, als auch das Datum. Mit welchem Trick wandel ich denn TOD in TIME um? Gruß, Daniel |
18.10.2016 08:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2981)
|
Hallo, im Moment unterstützt SIMOTION keine Pointer. Gruß Christoph |
01.11.2016 12:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Nun habe ich auch eine Lösung für das Datumsformat gefunden. Basieren tut das ganze auf dem Algorithmus von Gary Katch (1999): http://alcor.concordia.ca/~gpkatch/gdate-algorithm.html http://alcor.concordia.ca/~gpkatch/gdate-method.html Angehangen habe ich eine ST-Quelldatei, in welcher die folgenden Funktionen für die SIMOTION implementiert sind:
Mit entsprechenden Programmierkenntnissen lassen sich diese Funktionen auch in andere Programmiersprachen "konvertieren". Feedback ist natürlich immer erwünscht :)
DateianhangST_LIB_DT.st.txt (174 Downloads) |
Folgen Sie uns auf