23.01.2015 13:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143) |
Das nächste Problem, das dabei entsteht, dass du mit den Analogbausteinen keine Werte spannungsausfallsicher speichern kannst. Schau dir mal dies Thema an: http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/25174195 |
23.01.2015 17:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143) |
Hallo StefanKo, ich habe mir mal etwas ausgedacht, vielleicht kannst du dich ja damit anfreunden. Ich habe es mit Zählern realisiert. Zum Simulieren: Der Tageswert wird in B001, Parameter V1, eingetragen. Zum Ändern in der Simulation kann man den Tageswert über das Display ändern. Gestartet wird die Aufsummierung mit I1, stellvertretend für dein Auslösesignal. DateianhangTageswert summieren.zip (248 Downloads) |
23.01.2015 18:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Das Beispiel von Ixo65 mit dem remanentem Min/Max umgesetzt. Würde das bitte jemand in Echt testen und dann hier über Erfolg oder Misserfolg Bescheid geben? Danke schon mal.
DateianhangTageswert summieren remanent.zip (243 Downloads) |
Folgen Sie uns auf