02.06.2014 09:28 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo Al_Gan, eine Beschreibung zur Taktgenerierung findest Du hier. In diesem Eintrag sind auch die Vor- / Nachteile und Abhängigkeiten von Zykluszeiten bzw. Genauigkeit beschrieben. Hoffe, das hilft Dir weiter, yy1 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.06.2014 20:06 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, kannst auch den SFC64 (TIME_TCK) verwenden. Achtung, Überlauf beachten! André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2014 11:45 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Das einfachste ist wie schon erwähnt der TIME_TCK SFC64. Auf den Siemens-Seiten gibt es dazu mehrere Beschreibungen. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf