01.09.2015 08:05 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Ich denke das es daran liegt das auf dem IPC 477D die "ALMXGINA:DLL" fehlt. Kann man die nachträglich hinzugügen/installieren? |
01.09.2015 14:02 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2146)
|
Hallo Ninja2602, ja sicher, wenn die "ALMXGINA.DLL" nicht installiert ist, funktioniert die Tastensperre nicht. Sie ersetzt ja die "GINA.DLL" von Microsoft, die standardmäßig mit Windows installiert, und sorgt für die eigentliche Tastensperre. Weiterhin siehe FAQ https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/332356 Beschreibung Es gibt zwei Möglichkeiten "AlmXpmgr.exe" zu starten:
Hinweis Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
01.09.2015 14:33 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
"AlmXpmgr.exe" die ist auf dem IPC auch nicht vorhanden. Habe beim Support angefragt, mal schauen was die dazu sagen. |
Folgen Sie uns auf