28.08.2013 16:57 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
Hi, da musst du wohl den Starter auf die aktuelle Version hochrüsten (V4.3 SP3). Die CU310-2 wird glaube ich in V4.2 nicht unterstützt. Die Hochrüstung im Starter habe ich oben beschrieben. Wenn die CU310 über HWConfig angelegt wurde dann wir auch das HW- Konfig Objekt mit getauscht. Gruß Christoph |
28.08.2013 17:19 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 627 Bewertung:
|
Hello, ich sag' dann mal danke. Scott |
Folgen Sie uns auf