Industry Online Support
Technical Forum
07.01.2008 11:17 | |
Beiträge: 220 Bewertung:
|
bei 2005 sollte es gehen ich kenn das Problem nur von 2007 und da gibts nen Hotfix. Wobei es auch für 2005 welche gibt nur da kenn ich das Problem eben nicht. Kommt aber wenn du dort wegen nem Fix anfragst auf die version an mit oder ohne SP1. Den für 2005 ohne SP hab ich grad net gefunden. 2005 + SP1 HF7 -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24758642 |
07.01.2008 12:53 | |
Beiträge: 220 Bewertung:
|
Ist in dem Fall dasselbe ;) Wobei eins kannst du nochmal machen "alles neu generieren" vielleicht geht dann was. |
Folgen Sie uns auf