27.02.2018 16:25 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo Spsboy364, Regards, Nachtrag: ich schaue ganz gerne im Handbuch |
Zuletzt bearbeitet von: Kaulquappe am: 27.02.2018 16:28:19Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.02.2018 10:34:31Link optimiert. |
|
28.02.2018 08:57 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Auf dem Ersten Bild wird das Netzwerk gezeigt in dem sich der TCON befindet, auf dem 2. Screenshot ist die Parametrierung des Connects zu sehen und auf dem 3. Bild die Zuweisung der Parameter (werden direkt am Baustein parametriert und an die entsprechenden Variablen übergeben (noch durch etab. con aber da sollen noch ein paar andere Abfragen rein) LG Spsboy364 DateianhangAnhangsdokument.docx (111 Downloads) |
28.02.2018 09:19 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 22453 Bewertung: (3030)
|
kann es sein das dieses Dokument leer ist? |
28.02.2018 09:38 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ich sehs auch grade, scheint nicht richtig gespeichert zu haben, ich versuche es hier einmal erneut. DateianhangAnhangsdokument.docx (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Spsboy364 am: 28.02.2018 09:39:21Zuletzt bearbeitet von: Spsboy364 am: 28.02.2018 11:07:10 |
|
01.03.2018 08:20 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ja ist gesetzt, das Active Establishment ist true (sieht man am OB1 :b ) aber gut ihr habt schon recht, man weiß ja auch nicht ob schon bei der Wertübernahme aus OB1 in FB1 ein Fehler auftritt, ich habe hier im Anhang nun Online und Offline Screenshots mit Teilweise Betätigt und unbetätigtem Zustand (wo es relevant war) Liebe Grüße, Sebastian/spsboy364 DateianhangAnhang_Siemensforum.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Spsboy364 am: 01.03.2018 08:25:33 |
|
Folgen Sie uns auf