Industry Online Support
Technical Forum
24.11.2009 09:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, kann es zu Problemen / Beschädigungen führen, wenn ich das Textdisplay im Betrieb mittels der Spannungsversorgung aus- bzw. einschalte? Gruß |
24.11.2009 18:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nö... |
29.11.2009 11:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Wieso des kannst doch auch per Software machen ... ich mein des war mit dem Merker 25 oder 26 |
29.11.2009 11:31 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Mit M25 schaltet man das Hintergrundlicht vom Logo-Display und mit M26 das Hintergrundlicht des TD an und aus, nicht aber das Display komplett. |
Folgen Sie uns auf