20.12.2017 21:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32910 Bewertung: (4069)
|
Lade mal bitte dein Programm hoch, du musst es aber vorher zippen. |
20.12.2017 22:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich weiß nicht ob das jetzt viel gebracht hat. Das ist jetzt nicht das eigentliche Programm aber mehr würde man auch nicht sehen ... nochmal, das Problem ist dass wenn F4 getippt wird 15 Sekunden 5 Meldetexte zur gleicher Zeit aktiv sind. Ich will jetzt mit den Pfeiltasten am TDE die Meldungen nach einander durch wählen und diese auf dem Web Server anzeigen lassen. Auf dem TDE funktioniert es, jedoch auf dem Web Server bleibt es die 15 Sekunden auf dem Meldetext 5 (höchste Priorität ) stehen obwohl ich dann auf dem TDE ein anderes Bild habe. Grüße Bronki DateianhangTDE Webserver.zip (31 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: bronki am: 21.12.2017 08:56:45 |
|
Folgen Sie uns auf