Industry Online Support
Technical Forum
03.06.2013 11:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo! Seit ein paar Tagen versuche ich erfolglos den TeamViewer auf einer PCU50 mit Windows XP zum Laufen zu bekommen. Ich brauche eure Hilfe. Das Thema wurde hier und auch in anderen Foren immer wieder aufgegriffen, jedoch nie geklärt. Beispiele: /tf/WW/de/Posts/58353 /tf/WW/de/Posts/83910 /tf/WW/de/Posts/60546 Die Fehlermeldung lautet: WARNING: Application 'rngofrm' didn't post InitComplete ! Press <enter> and continue ... ================================================================ Ich bin wie folgt vorgegangen: 1. TeamViewer in "regie.ini" im Verzeichnis "user" eingebunden. Task10= name := OEMFrame, CmdLine := "E:\\Program Files\\TeamViewer\\Version8\\Teamviewer.exe", Timeout := 10000, WindowName := "TeamViewer", HeaderOnTop := TRUE, Preload:=FALSE 2. HMI gestartet und somit automatisch einen Eintrag in der "oemframe.ini" im gleichen Verzeichnis erhalten. 3. TeamViewer gestartet > Fehlermeldung kommt, Software startet trotzdem. Regie-Status: Current Task is: maschine Waiting for Initialization Task: 10 Taskname: OEMFrame with client -> E:\Program Files\TeamViewer\Version8\Teamviewer.exe ================================================================ Durch Veränderung der Syntax oder Verwendung des Parameters "ClassName" statt "WindowName" konnte ich den Fehler nicht beseitigen. Den Classname hatte ich mir mit der Anwendung winlister ermittelt. Mein Gedanke war nun eine externe Software zu nutzen, welche den TeamViewer aufruft. Eine von mir geschriebene *.exe und zuletzt eine einfache *.bat brachten jedoch auch keine Verbesserung. ================================================================ Was hat der Fehler oben zu bedeuten und wie kann ich ihn endgültig beseitigen? Wartet das HMI auf eine Rückmeldung der von mir erstellten *.exe? Wie kann ich dies realisieren? Dennich erinnere mich dunkel, dass im Regie-Status nach obenstehender Meldung sofort "Waiting for Confirmation Task: XX" erscheinen muss, wenn man eine Anwendung startet. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bin echt am Verzweifeln. Mit freundlichen Grüßen AlexET |
Folgen Sie uns auf