16.06.2020 09:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, ich brauche Telegramm 390 in SIMIT. Weißt Jemand, dass eine bestimmte Bibliothek dafür gibt oder wie kann ich ihn entwerfen. Viele Grüße |
14.06.2024 08:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 1392 Bewertung:
|
Hallo Forum-Community, hallo Madi12, Über folgenden Link können Sie sich gerne bei Ihrer regionalen Fachberatung melden. Die regionalen Kollegen können Ihnen bei der Simulation des Telegramms 390 mit einer Komponente in SIMIT weiterhelfen: Was ist Presales Support und was Aftersales Support? Wie nehme ich Kontakt auf zum Support? Außerdem findet sich in diesem Forumsbeitrag eine Übersicht über die Struktur der Telegramme 39x: Telegramm 390..392 - 207608 - Industry Support Siemens Weitere Möglichkeiten zur Messwerterfassung sind hier beschrieben: Darunter gibt es die Variante Messtaster über verschiedene Technologie-Module einzulesen (TM Timer, TM Count, TM PosInput). In folgendem Beitrag ist diese Möglichkeit beschrieben und entsprechende SIMIT-Komponenten zur Simulation zu finden: Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (VB, MS) |
Folgen Sie uns auf