10.04.2023 05:52 | |
Beigetreten: 19.10.2022 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
BastlWastl0800 Hallo zusammen, ich habe leider das gleiche Problem. Ein Analoger Schwellwertschalter soll Temp. Abhängig eine Pumpe schalten. Der Sollwert wird über die Web Oberfläche vorgegeben. Die Werte kommen auch richtig beim Baustein an. Laut der Hilfe soll er Ausgang Q solange eins sein, bis die Ausschalt Temp. Überschritten wird. Somit müsste doch mit dem Einschaltpunkt 8 Grad, Ausschalt 12 Grand und Aussentemperatur 4 Grand, der Ausgang q doch 1 sein. Der Ausgang ist aber nur in dem engen Fenster eins, wenn ich z. B. Ein 3 Grand und aus 8 Grad vorgebe. Das hilft mir hier aber nichts. Die Pumpe soll bei 8 Grand einschalten, laufen egal wie kalt es ist (z. B. -15 Grad) und erst wieder ausschalten, wenn z. B. 12 Grand überschritten werden. Was muss ich hier ändern? Komischer Weise funktioniert ein anderer Schwellwertschalter, der das Licht schaltet schon. Hier werden 7 v überschritten (vom LuX Sensor). Das Licht geht aus. Erst wenn abends wieder 6 V unterschritten werden, schaltet es wieder ein. Zu den Eckdaten: Logo Soft V8.3.1 Firmware Version 1.83.02 LWE V1.1.1 Google Chrome V111.05563.148 Vielen Dank für euere Unterstützung. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/11/2023 03:56:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.04.2023 06:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33329 Bewertung:
|
Probiere es mal so: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf