07.11.2019 22:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30845 Bewertung:
|
Du hast ja erst einmal nur den groben Rahmen umschrieben. Du hast nicht geschrieben, welche LOGO!8 (0BA8.Standard oder LOGO!8.FS4) und ob sie Analogeingänge im Basismodul hat. Du hast nicht geschrieben, ob du alles Einzel-SMSen oder Gruppen-SMSen oder sogar nur eine für alle Fälle. Im Anhang mal ein Beispiel für ein Gewächshaus. Über- oder Unterschreitung erzeugt eine Sammelmeldung für Gewächshaus 1 (der OR-Block). Defaulteinstellung für die Analogeingänge ist immer AI1 und AI2 reservieren für das Basismodul. Deshalb in der Datei AI3 als erster Analogeingang für den ersten Kanal des ersten AM2 RTD. Für das CMR empfehle ich dir das Handbuch und/oder Beispiele von den Siemensseiten. Das kann man nicht mal eben in einem Beitrag erklären. DateianhangTemperaturkontrolle_0BA8.Standard.zip (78 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.11.2019 22:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30845 Bewertung:
|
Hier kannst du dir das aktuelle Handbuch downloaden: SIMATIC NET: LOGO! - Industrial Ethernet, LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040 Und hier ein Link zu den Anwendungsbeispielen: |
08.11.2019 21:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Also um genau zu sagen Weiss ich nicht wie ich die cms2040 dazu bringe ne SMS zu senden |
Folgen Sie uns auf