16.05.2021 16:46 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
hier habe ich eine Screenshot von der Variablentabelle mit den Einstellungen der Trendanzeige. Vielleicht hilfts. DateianhangScreenshot.docx (72 Downloads) |
16.05.2021 16:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201) |
Und warum steht da immer noch bei Datentyp "Word" und nicht "Int"? |
16.05.2021 16:57 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
ich habe es mit Word probiert. Ich stelle es wieder um. Hier habe ich noch einen Anhang.
DateianhangBild Trendanzeige.docx (71 Downloads) |
16.05.2021 16:59 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
und hier das Variablenarchiv
DateianhangVariablenarchiv.docx (67 Downloads) |
16.05.2021 17:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201) |
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt, TIA V16 und LSC V8.3 für eine LOGO! 8.3. Du musst die IP-Adressen in der Verbindung dann noch an deine Begebenheiten anpassen. DateianhangKoi Hannes.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/16/2021 17:40:54Anhang |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.05.2021 17:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201) |
Ach ja, du hast das Upgrade ja noch nicht herunterladen können. Ich habe die Hardware auf LOGO!8.FS4 umgestellt. DateianhangKoi_LOGO.zip (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.05.2021 18:11 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
Entschuldigung, aber es geht nicht zu öffnen. |
Folgen Sie uns auf