28.11.2017 21:12 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Leute, ich möchte mir ein Digitalmodul für meine LOGO! (LOGO! 12/24 RCE 0BA8 6ED1052) zulegen und würde da gerne diese Beiden Fühler anschließen (siehe Anhang), habe allerdings noch nichts bestellt, damit ich nichts falsches kaufe. Daher wäre für mich interessant zu wissen was besser ist, ich kann beide Fühler entweder mit einem Ausgangssignal von 0-10V oder 4-20mA bestellen. Leider weiß ich nicht genau wie die exakte Verkabelung gemacht wird, viellcht kann mir vorerst jemand sagen wie welches Kabel wo angeschlossen wird. Wenn ich das so weit habe wäre es schön wenn mir einer hilft diese Fühler richtig auszuwerten, soll heißen, die LOGO! entsprechend zu programmieren. Gruß Alex. DateianhangArchiv.zip (125 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 28.11.2017 21:26:31 |
|
30.11.2017 00:18 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 28.12.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (9) |
Hier mal das Anschluss Beispiel für alle möglichen Varianten mit den beiden Fühlern und Logo Grundgerät + Erweiterungsmodule. Das eine ist ein Kombifühler Temperatur und Feuchte der kann beides, und der andere nur ein Temperatur Fühler daher habe ich alle 3 Signale verdrahtet. DateianhangAnschluss Fühler.zip (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf