16.03.2022 13:14 | |
Beigetreten: 16.11.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... Mit der Taste F3 soll eine max. Temperatur von 120°C eingestellt werden können. Mit der Taste F2 soll die Temperatur verringert werden (bis 0°C). Mein Problem ist nun, wenn ich eine Temperatur von 120 eingestellt habe und der Zähler eine "1" bringt, kann ich mit F2 die Temperatur zwar verringern, aber anschließend nicht wieder erhöhen, da der Zähler und Somit der Merker M1 noch aktiv sind. Hat mir hier jemand einen Tipp oder wo möglich eine andere Lösung? Vielen Dank. MfG MaxM92 DateianhangTEST_Temp.Einstellung.zip (43 Downloads) |
16.03.2022 13:27 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 216 Bewertung:
|
Hallo, MaxM92 Die Lösung: Beim Zähler B060 On und Off, beide auf 120 Stellen Gruß, Quirin DateianhangTemperatureinstellung.zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf