04.08.2009 19:53 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo , Sorry Nachbar ich war der meinung das du es gewesen bist. Aber ich habe in meinem Archiv gestöbert und habe es glaube ich auch gefunden, ich wußte doch das ich da was habe ! Nur weiß ich nicht mehr wer es eingestellt hat. Gut es handelt sich um einen einfachen Messwandler der aus einem PT100 ein 0-10V macht so das man ihn über die analogen eingänge nutzen kann auserdem läst sich über ein poti der fühler abgleichen. Hatte es mal für 4 Fühler ausgerechnet und kam inkl. eines Gehäuses welches super zur Logo serie passt auf ca.50 euro, jedoch werden dann auch noch 4 Analoge eingänge benötigt. So mehr weiß ich gerade auch nicht mehr, aber sicher kommt der eine oder der andere noch mit anderen Ideen, habe den Schaltplan mal angehängt. Gruß OPatzki Dateianhang2x_PT100_0-10V_für_Siemens_Logo.pdf (166 Downloads) |
04.08.2009 20:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich glaube das es Kolbtom gewesen ist.... Hier ist auch noch mal was zum Thema NTC Hier gibt es z.B. einen PT100 Umformer |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 04.08.2009 20:36 |
|
28.08.2009 10:25 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Andreas73, im englischen Forum hat jemand einen Eigenbau Konverter vorgestellt der Temperaturen in ein gepulstes Signal umwandelt das dann an einem Digitaleingang der Logo ausgewertet wird. Hier mal der Link. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf