18.01.2023 19:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 30887 Bewertung:
|
Im Anhang das Programm. Eckpunkte für die Korrektur: Kondensattemperatur 65 °C = Sollwert 21 °C Diese Eckpunkte bestimmen die Parameter Verstärkung und Offset des Analogverstärkers B003. Wenn diese Eckpunkte geändert werden sollen, muss eine neue Berechnung durchgeführt werden. Wenn dies automatisch durch Eingaben der Eckpunkte im Programm erfolgen soll, sprich das Programm selber soll die Parameter berechnen, dann wird es etwas aufwendiger. Ist aber machbar. DateianhangKondensattemperaturabhaengige_Sollwertkorrektur_0BA8.Standard.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.01.2023 09:34 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 19.09.2023 Beiträge: 78 Bewertung:
|
Puh, knapp daneben ist auch vorbei passt da auch nicht mehr :-) Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf