21.11.2017 11:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34179 Bewertung: (4256)
|
Wie wird denn geheizt? |
21.11.2017 11:36 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Geheizt wird mit Aluheizblöcke Angesteuert wird das Ganze über Lastschütze ESB 40-40 von ABB |
Zuletzt bearbeitet von: Herdbau am: 21.11.2017 11:37:10 |
|
22.11.2017 12:33 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Die Heizblöcke sind 230 Volt und Haben 1500Watt Leistung somit 6,6Amper |
22.11.2017 14:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34179 Bewertung: (4256)
|
Gibst du mir denn auf die anderen Fragen auch eine Antwort? |
22.11.2017 17:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34179 Bewertung: (4256)
|
Mit dem PWM wird auch ein Ausgang geschaltet. Nur ist das mit Schützen nicht geeignet. |
22.11.2017 18:15 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Falls das Heizsystem träge genug ist, wird es wohl auch ohne PWM gehen. Im Anhang ist ein Beispiel für zwei Varianten. Variante 1: Temperatur muss direkt eingegeben werden, falsche Werte sind auch möglich Variante 2: Temperatur ist voreingestellt und kann um +/- 20° mit den TDE-Tasten F1 und F2 verändert werden. Mit I2 wird die Steuerung aktiviert, an Q2 wird das Schütz für Heizen 2 angeschlossen Einfach mal in der Simulation ein wenig rumprobieren, ob da was Brauchbares bei ist. Bei den Bausteinen auch mal in der Hilfedatei nachlesen, wie die genau funktionieren. Vorsicht, die Temperaturangaben sind in Zehntelgrad, die Kommastelle wird nur im Display dargestellt. M.f.G. Scorp DateianhangHeizsteuerung1.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 22.11.2017 18:16:06 |
|
23.11.2017 13:51 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen dank, Die Heizungen sind Träge. Aber die Vorgeschlagene Schaltung Hilft mir schon sehr viel Weiter. Danke |
Folgen Sie uns auf