06.10.2017 09:34 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich habe die Aufgabe einen Ablauf zu programmieren. Aber irgendwie meldet sich die SPS mit temporärem CPU-Fehler. Ereignis-ID ist 16# 02:2567. Wer kann mir erklären was das heißt? Gibt es irgendwo eine Erreignisliste mit den Erklärungen dafür? Wie kann ich den Fehler beheben? Diagnosepuffer der Baugruppe sende ich hiermit. Ich sende auch ein Subprogramm, wo ich vermute, dass ein Problem sein kann. Dieses Subprogramm ist mehrmals in der Software aufgerufen. Kobrizo DateianhangDiagnose.txt (77 Downloads) |
06.10.2017 09:34 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hier ist das Programm |
06.10.2017 10:34 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 3850 Bewertung: (564) |
Hi, ich würde die CPU mal urlöschen / MMC löschen und auch das aktuelle Firmware Update aufspielen. Firmware-Update für CPU 1511F-1 PNGruß, Towome |
|
|
06.10.2017 16:49 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Habe letzte HW version untergeladen...ohne eErfolg. |
12.10.2017 10:06 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
hat jemand eine Idee? |
13.10.2017 10:15 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Der Puffer ist schon in der ersten Nachricht gepostet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |