05.11.2023 15:44 | |
Beigetreten: 31.10.2021 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo liebe Profis. ich versuche schon seit langem eine Terrariensteuerung zu realisieren. Nun habe ich wieder etwas mehr Zeit und habe am Projekt weiter gearbeitet. Da das mein erster Versuch mit der Logo ist, würde ich hier gerne den Fortschritt Posten und eure Meinung erfahren. Manchmal denke ich, dass ich zu viel um die Ecke denke. Mir ist vorerst wichtig hier keine Lösungen zu bekommen, sondern nur Denkanstöße, denn nur so werde ich verstehen wass ich da mache. Im Anhang mein erster Plan mit den Funktionen: - Mittelwert aus 4 PT1000 bilden - Grundbeleuchtung schalten über Astrouhr -Tag/Nacht Sollwertänderung - Hysterese für Heizlampe 1 Würde mich freuen wenn da mal der ein oder andere Könner drüberschauen würde und eine kurze Rückmeldung geben könnte. Was kommt als nächstes: - Heizlampe 2-4 mit einbinden (Temperaturabhängig) - Heizart ändern zwischen Tag und Nacht. Wünsche euch noch eine schöne Woche Grüße Ben DateianhangTempst.hyst.aufteilung.zip (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.11.2023 16:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33344 Bewertung:
|
Schau dir mal den Screenshot an ... So funktioniert das Heizen mit nur einem Schwellwertschalter. |
05.11.2023 18:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo DMWBV, bei einem arithmetischem Mittelwert hast man immer den Einfluß des defekten Sensors in seiner Berechnung / Steuerung. Besser wäre in Deinem Fall einen medianen Mittelwert zu bilden. Fällt dabei ein Sensor aus, so hat das keinen Einfluß auf den Mittelwert. Mit einem Vergleich aller einzelnen Sensorwerte mit dem medianen Mittel kann man zusätzlich eine Alarmmeldung generieren, bevor es zu einer kritischen Situation kommt. Und dabei benötigst Du nur drei Themperaturfühler. Lese auch mal hier im Forum nach. Gruß Ella_68 |
05.11.2023 19:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33344 Bewertung:
|
Und was macht dein medianer Mittelwert, wenn 2 Sensoren ausfallen? |
Folgen Sie uns auf