19.12.2017 10:37 | |
Beigetreten: 07.02.2017 Letzter Bes: 13.02.2021 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe die Suche zwar schon bemüht, finde aber leider keinen passenden Eintrag. Es geht um folgendes: Ich möchte gerne den Stand einer SPS-Software am HMI (KTP 400 color / S7 1200)anzeigen lassen. Dies wäre natürlich einfach über ein Textfeld möglich. Beispiel: Maschine1_2017_12_19__1027__REV00 Im Falle einer telefonischen Unterstützung wollen wir sichergehen, dass der Servicemitarbeiter am Telefon einen software Stand verwendet, der sich auch tatsächlich auf der SPS befindet. Wenn ein Servicetechniker vor Ort allerdings die SW der SPS anpasst und somit auch einen neuen Versionschlüssel generiert (z.B. Maschine1_2017_12_31__1558__REV01), soll diese auch angezeigt werden. Dies setzt natürlich vorraus, dass der Kollege im HMI den Text ändert. In der Regel greift der Servicetechniker allerdings nur auf die SPS zu und von daher wäre es wünschenswert, dass der Text der Auskunft über die Version gibt in einem DB angelegt wird. In etwa wie bei einem Festwert, der per move-Befehl in einen DB geschrieben wird. Perfekt wäre es, wenn im OB in NW1 dieser Versionschlüssel eingetragen wird und automatisch auf dem HMI an einer x-beliebigen Stelle angezeigt wird. Somit weiß jeder Servicetechniker, dass er beim Verlassen der ANlagen darauf achtet, das im OB1 NW1 der aktuellen Versionschlüssel eingetragen werden muss. Vielleicht gibt es Im TIA-Portal ja sogar schon so eine Anwendung? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Jens |
19.12.2017 10:55 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, du legts einfach in einem DB einen STRING an, den du im OB1 beschreibst. Im HMI legt du die Versionsvariable an, fügst in dein Bild ein EA-Feld ein -> nur Ausgabe / Format String -> und fertig. Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.12.2017 13:00 | |
Beigetreten: 07.02.2017 Letzter Bes: 13.02.2021 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, danke für den Tipp. Musste mich ein wenig reinfuchsen, da ich mit string noch nicht gearbeitet habe, aber hat funktioniert. Gruß Jens |
Folgen Sie uns auf