16.04.2016 16:45 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Hallo, ich versuche mit Hilfe dieses FAQs eine Text-Datei auf der unten genannten Visualisierung zu verändern. Ich bekomme jedoch die Meldung Error 429 Active X-Komponenten kann kein Objekt erstellen.
Das FAQ ist für Comfort Panels mit Win CE ist die Syntax bei Win7 Embedded eine andere? Danke im Voraus. verwendete Software: - Step7 V13 SP1 Upd.8 - WinCC V13 SP1 Upd.8 Verwendete Hardware: - IPDC 477D FW V… (MLFB: 6AV7240-xBxxx-xxxx) - WinCC RT Advanced FW 13.0.1.0 (MLFB: 6AV2 104-0xxxx-xxxx) Gruß 5p1k3 |
16.04.2016 17:55 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Hab es selbst gefunden. Hier ist alles erklärt. Gruß 5p1k3 |
Folgen Sie uns auf