Industry Online Support
Technical Forum
02.11.2007 09:37 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung: (26) |
Hi, - schreibe doch VOR dem Öffnen der Textdatei, das datum und Uhrzeit in die Datei, z.B. per Script ("fprintf()"oder entsprechender VB-Befehl) - Vieleicht kannst Du die per Script die Virtuelle Tastatur öffnen (TouchInputPC.exe), die wird bei WinCC mitgeliefert. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16501418 Im FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22613885 findest Du eine Beschreibung der Parameter zu TouchINputPC.exe - Wie Du dann den Cursor an das Ende vom Datum und Uhrzeit stellst,damit der Bediener sofort mit der Eingabe beginnen kann, weiss ich nicht so genau.Vielleicht kannst du ja der geöffneten Applikation (notepad) nach dem Öffnen eine Tastenkombination (z.B. CTRL+ENDE) per Script schicken, um den Cusor am Ende zu positionieren. |
Folgen Sie uns auf