27.08.2008 20:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Toeternietoe, also in LOGO! Soft Comfort V6.0 muss unter [DATEI] [Einstellungen für Meldetext] gleich in der 1. Zeile die OPTION "Neue Funktion verwenden" markiert werden. Dann und nur dann kann in den EIGENSCHAFTEN des Blocks "Meldetext" ausgewählt werden, auf welchem Display diese Textmeldung angezeigt wird! "Wer (im Handbuch der 0BA6 bzw. der Onlinehilfe zu LOGO! Soft Comfort V6.0) lesen kann ist klar im Vorteil" .... ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf