21.09.2008 18:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Du hast sicher schon einen Ansatz gebastelt? der würd mich mal interessieren, stellst ihn mal rein? |
21.09.2008 20:30 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
das ist das analogtime.lsc hier aus dem Forum nur ist mein Problem halt das ich mittels der prioritäten immer nur eins auf der anzeige habe weil bei meiner schaltung ja 4 Potis gleichzeitig ein signal ausgeben werden. Ich möchte ja gerne das der merkt das mein einen poti bewegt und dann dort den aktullen wert anzeigt
Dateianhanganaloogtimetest.zip (121 Downloads) |
21.09.2008 20:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ja, an dem Punkt hab ich auch so meine Probleme. Find da auch nicht so wirklich eine Lösung. |
21.09.2008 21:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo mm2001mm, hier erst mal ein Paar Hinweise zum Experimentieren: In meiner "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!"findest du u. a. Schaltungen zum Auswerten von Potis und Tastern. Die Schaltung im Anhang zeigt dir, wie die Potiwerte abgespeichert werden können. Das hat Vorteile, denn ein Potispannungswert wird nur dann sn die Schaltung weitergegeben, wenn dies von User per Taster definitiv gewünscht wird. Außerdem können so mittels einem oder zwei Potis (anstelle der von dir angegebenen 8 = hohe Hardwarekosten!!!) verschiedene Sollwerte gezielt eingegeben werden (z. B. mittels UND-Verknüpfung eines Textboxausgangs).... vgl. auch Dateianhang: Dort wird für eine LOGO!-0BA5 ein Impulsgeneratur nachgebildet um dann die Möglichkeit zu haben dessen Parameter TH und TL per (Verweis) Poti definieren zu können. Für eine 0BA6 wird nur noch die Poti-Eingabe benötigt...) Zu beachten ist aber, dass per Analogeingang stets maximal 1000 Werte voneinander unterschieden werden können (Bei Taster-Eingaben ist dieser Wert deutlich größer - aber ggf. weniger kompfortabel eingebbar.) Willst du die Parameter in verschiedenen Textmeldungen eingeben, dannmuss nun, wie oben angedeutet, eine "(logische) Verbindung" zwischen Textmeldung und Parametern (gespeichet von den Potis) hergestellt werden. Deshalb kommt man dann nicht darum her rumm, zumindest die betreffenden Textmeldungen per Taster (und nicht per LOGO! Tasten) zu aktivieren (stets keine oder genau eine von x - wir man das machen kann, dazu findest du in den Schaltungen o. g. sammlung ebenfalls Anregungen). Einfach mal experimentieren und dann mit Angaben zu deiner LOGO!-Hardware und der Schaltung hier wieder melden...... Nun noch zu deiner 2. Frage: natürlich musst du den Eingabewert (in deinem Fall, wenn ich dich richtig verstanden habe, ganze Minuten)in die Einheit umrechnen, die der Parameter des von dir per Verweis "gefütterten" Blocks benötigt (einstellbar; hier Sekunden). Deshalb ist mit dem Analogverstärker eine "Umrechnung" von Minuten in Sekunden erforderlich mit GAIN = 3,6 und Offset = 0... MfG Betel DateianhangDEMO_Impulsgeber_V2.zip (121 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.09.2008 21:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Häng hier mal mein Ansatz an... so bin ich es erstmal angegangen... ![]() DateianhangBewaesserung.zip (102 Downloads) |
21.09.2008 21:36 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
@Betel Erstmal vielen dank für deine antwort. Antwort zu frage 2 klingt logisch versteh ich auch. bei dem rest blick ich nicht so ganz durch. Vielleicht erklär ich nochmal ganz genau was ich vor hab. 4 Ventile die jeweils mit 2 Potis angesteuert werden, 1 für länge der pausenzeit und 1 für länge der bewässerungszeit. dies soll die ganze zeit abwechselnd laufen. nun wollte ich anstelle von einer skala direkt an einem poti was ziemlich ungenau wäre ein textdisplay benutzen das mir jeweils den ausgabewert in minuten anzeigt auf den das poti (eines der 8potis) gerade eingestellt wird. geregelt werden soll zwischen 1 und 60 minuten. |
Zuletzt bearbeitet von: mm2001mm am: 21.09.2008 21:47 |
|
21.09.2008 21:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Aso, eine Art "Endlosschleife".... ok |
Folgen Sie uns auf