04.08.2020 12:42 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo thomas-12, ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte den TIA Administrator nicht mehr starten. Nach der Neuinstallation des TIA Administrators funktionierte es wieder. Die Ursache der angegebenen Fehlermeldungen könnte eine Inkompatibilität sein. Im Download-Beitrag ist die Setupdatei für den TIA Administrator V1.0 SP2 enthalten. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/114358 Mit freundlichem Gruß |
13.08.2020 16:21 | |
Beigetreten: 11.08.2020 Letzter Bes: 17.08.2020 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo thomas-12, ich habe das gleiche Problem, hast du schon eine Lösung gefunden... Gruß Andreas |
19.05.2021 09:29 | |
Beigetreten: 18.08.2011 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Thomas, habt ihr eine Lösung gefunden ?? Gruß Sascha |
08.02.2022 12:42 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
ich würde bei dem Fehler grundsätzlich erstmal schauen dass das aktuelle Update der TIA-SW installiert ist. Offensichtlich hat das ja schon mal geholfen bei dem Kollegen. Auch in in anderen Fällen hat es in der Vergangenheit Abhilfe geschaffen. Evtl hilft euch auch dieser Beitrag: Keine Verbindung zum ServerGrüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf