16.10.2015 09:35 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, da sonst kein anderer Fehler gemeldet wird denke ich dass die Belegung der Slots soweit iO ist. Was is persönlich unschön finde ist dass die Startadresse ungerade ist. Ob das nun relevant ist glaube ich aber nicht. Ist die F-Zieladresse im Roboter hinterlegt? MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf