27.07.2012 12:16 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, das sollte auch im TIA Portal funktionieren. Ich empfehle, den GRAPH-FB noch mal neu zu übersetzen, oder das gesamte Programm zu übersetzen. Und anschließend wieder in die CPU laden. Sollte das nicht weiterhelfen, den Instanz-DB des GRAPH-FBs löschen und den FB im aufrufenden Baustein (z.B. OB1) noch mal erneut aufrufen und parametrieren. Während dem Aufruf wird ein neuer Instanz-DB erzeugt. Ansonsten, welche Version des TIA Portals haben Sie installiert? Anbei das Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56771572?Datakey=56771572 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf