25.07.2011 13:44 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, zu den Programmabstürzen empfehle ich Ihnen, den Versionsstand des Betriebssystems zu überprüfen. Es ist auch möglich, dass der Installationsvorgang fehlerhaft verlief und wiederholt werden muss. Das STEP 7 V11 Projekt sollte noch mal komplett übersetzt (Hardware und Software) werden. Wenn es nach der Übersetzung immer noch zu einem Absturz kommt, empfehle ich Ihnen das Projekt auf Ihrer Festplatte zu speichern und die Projektierung dort durch zu führen. Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie mit dem Link zu einem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50204570 |
Folgen Sie uns auf