22.09.2022 06:12 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 21.04.2025 Beiträge: 3766 Bewertung:
|
Hallo Jan, wurde das Programm von der CPU über "Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software)…" in ein Projekt geladen, oder versuchst Du, den Baustein online zu bearbeiten. Ersteres muss funktionieren, siehe dazu auch FAQ 97554052. Im FAQ ist V13 SP2 nicht erwähnt, hier sollte allerdings kein Unterschied zu V13 SP1 sein. Viele Grüße |
23.09.2022 07:44 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 21.04.2025 Beiträge: 3766 Bewertung:
|
Hallo Jan, ich kann Dir leider nicht mehr weiter helfen. Ich hätte erst nächste Woche wieder Zugang zu einer S7-1200. Ich empfehle Dir, eine Support-Anfrage zu stellen. Viele Grüße |
26.09.2022 05:27 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 21.04.2025 Beiträge: 3766 Bewertung:
|
Hallo Jan, wie Du dem Beitrag SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V13 TRIAL Download, wird nur noch das SP2 zur Verfügung gestellt. Für eine ältere Version müsstest Du Dich an den Support wenden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf