16.12.2015 13:43 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung:
|
Hi, ja wenn Du die PLC auslesen kannst, dann hast Du aber keine Symbolik etc. und unlesbaren/schwierig lesbaren Code... - naja wäre besser als nix.
EDIT: Evtl. hilft Dir dieser FAQ weiter: Welche Varianten stehen Ihnen in STEP 7 (TIA Portal) für den Upload zur Verfügung, wenn das Projekt in der CPU mit einer anderen Version erstellt wurde? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/97554052
Viel Erfolg, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 16.12.2015 13:49:01
|
|
16.12.2015 14:08 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ja ich hab die Seite zu spät aktualisiert und es erst später gesehen. Vielen Dank. |
Folgen Sie uns auf