13.12.2023 07:26 | |
Beigetreten: 08.03.2022 Letzter Bes: 14.12.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ja, ist bereits installiert. Gruß |
13.12.2023 07:29 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 3922 Bewertung: (579)
|
Hi nochmal, ich würde bei Siemens ein Ticket lösen. Ggf. noch Systemdaten mitsenden: SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC): Download und AnleitungGruß, Towome |
|
|
14.02.2024 09:39 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1555 Bewertung: (281)
|
Hi, das ganze wurde mit einer neueren Version/neuerem Hotfix für V5.7 überarbeitet. Deshalb würde ich V5.7 auf aktuellen Stand hochrüsten, danach sollte es gehen. ***EDIT*** Überarbeitet wurde es mit Hotfix 2 für V5.7 SP1, auch nachzulesen im Readme. Download Hotfix 2 STEP 7 V5.7 SP1 / STEP 7 Professional 2021 SR1Inzwischen gibt es jedoch bereits Servicepack 2 + das Hotfix 1 für SP2, ich würde daher direkt auf SP2 und im Anschluss auf HF1 hochrüsten. Die Trial für SP2 geht auch als Update und die vorhandene Lizenz schaltet automatisch frei. STEP 7 V5.6 SP2 / S7-GRAPH V5.6 SP2 / STEP 7 Professional 2017 SR2 Trial DownloadDownload Hotfix 1 STEP 7 V5.7 SP2 / STEP 7 Professional 2021 SR2Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 02/14/2024 09:44:46Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2024 12:31 | |
Beigetreten: 16.06.2021 Letzter Bes: 16.02.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Super hat funktioniert Danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf