16.10.2015 11:11 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi, Soweit ich weiß kann man von WinCC flexible nach TIA migrieren. Wie das mit WinCC ist, weiß ich nicht. hier gehts zum Migrationsleitfaden und zu Migrationstool. Das mit AWL ist so nicht richtig. Nur die S7-1200er V3 CPU´s haben kein AWL unterstützt. Alle anderen und auch die 1200er ab V4 unterstützen auch AWL. Wobei hast du den Schwierigkeiten zu migrieren? Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf