22.06.2016 09:41 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 3959 Bewertung: (590) |
Hi, schau mal in folgenden Beitrag. Da steht unter 3., dass max. 100.000 Schreibzyklen möglich sind. Der Beitrag ist allerdings von 2006 - evtl. sind heute die max. Schreibzyklen höher. Welche Punkte sind beim Handling der Micro Memory Cards zu beachten?Gruß, Towome |
|
|
22.06.2016 09:43 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 3959 Bewertung: (590) |
Hi, ich nochmal, schau mal das hier an - ist aktuell und für S7-1500 - das ist perfekt! Wie lange ist die Lebensdauer einer 32 GB Speicherkarte bei der S7-1500, wenn die Mindestanzahl der Lösch-/Schreibvorgänge 50.000 ist?Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf