22.04.2022 12:22 | |
Beigetreten: 19.02.2020 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen, in einem vorhanden TIA V13 Projekt sind SEW-Antriebe in der Hardwarekonfig projektiert. Ich möchte diese über Rechtsklick -> Device Tool starten öffnen (SEW Movitool Motion Studio). Dieses Feld ist aber ausgegraut. Auf einer VM, auf der auch TIA V13 und Movitool intstalliert ist, funktioniert das ganze. TIA und Movitool haben auf beiden Rechnern den gleichen Softwarestand. Device Tool starten funktioniert auf meinem Rechner mit V14, aber nicht mit V13. Habe TIA V13 schon neu installiert, repariert, updates installiert, aber der Button bleibt immer noch grau. Evtl. kann mir hier im Forum jmd helfen. Vielen Dank! |
28.04.2022 08:32 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo andreas_m, ich empfehle das gesamte Projekt auf dem Rechner und in der V13 Version vollständig zu übersetzen, mit den beiden Menübefehlen:
Mit den SEW-Antrieben bin ich nicht so vertraut. Aber könnte es sein, dass auf dem genannten Rechner eine GSD-Datei fehlt? Mit freundlichem Gruß |
04.07.2024 07:24 | |
Beigetreten: 19.02.2020 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Lösung vom SEW Support: -> Registry prüfen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PROFIBUS International\TCI\DP-Devices\0x6003 Im "DP-Devices"-Verzeichnis sind Unterordner mit den Ident-Nummern 600x der DP-Slaves. Bitte überprüfen, ob die entsprechenden Ident-Nummern hinterlegt sind.(6003 ist beispielweise ein MOVIDRIVE); die Ident-Nummern können Sie auch aus der Hardwarekonfig (Eigenschaften DP slaves) herauslesen. Bitte löschen Sie „-0x????“ bei den entsprechenden GSD-Einträgen heraus. Danach ist „Device Tool starten“ nicht mehr ausgegraut. Danach TIA neu starten. |
Folgen Sie uns auf