25.02.2016 15:03 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, ich denke, dieses Verhalten ist im Handbuch "SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren" (Kapitel 10.7.4, Seite 309) beschrieben: "Im Sicherheitsbetrieb wird vom F-System eine Überwachung der F-Zykluszeit der F-Ablaufgruppe durchgeführt. Aufgrund unterschiedlicher Zykluszeiten der CPU in S7-PLCSIM und der realen F-CPU kann es auf der CPU in S7-PLCSIM zu einem Ansprechen der Überwachung der F-Zykluszeit kommen und die CPU geht in STOP. Im Diagnosepuffer der CPU wird ein entsprechendes Diagnoseereignis eingetragen. In diesem Fall müssen Sie während der Simulation in S7-PLCSIM die "Maximale Zykluszeit der F-Ablaufgruppe" für alle betroffene F-Ablaufgruppen im SAE (z.B. auf die maximale einstellbare Zeit) erhöhen." Vielleicht löst das ja schon das Problem. Das Handbuch gibt es unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/54110126 Gruß MK_TC
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf