06.02.2015 10:06 | |
Beigetreten: 13.03.2006 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (4) |
Hallo, ich habe in einer S7-1200 einen DB angelegt, welcher den Datentyp DTL
zum übertragen der Uhrzeit beinhaltet (time_system_READ). Gleiche
Variable wurde auch im WinCC (KTP Basic Color) als DTL Datentyp
angelegt. Verknüpfe ich die Variable mit der PLC-Variable, erhalte ich
den Fehler:
"Die PLC-Variable ist ungültig. Ungültiger Datentyp für die ausgewählte
Steuerung". Anbei ein Screenshot des TIA Portal. Gruß Gunnar DateianhangTIA_V13_SP1_DTL_Variable.pdf (195 Downloads) |
22.05.2015 10:17 | |
Beigetreten: 29.09.2014 Letzter Bes: 01.11.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, wir haben das gleiche Problem, gibt es mittlerweile eine Lösung dafür? Gruß & Danke! Michael |
Folgen Sie uns auf