24.06.2017 14:25 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Bei Installation von WinCC adv. TIA V13 SP2 wird ein Fehler ausgegeben, die Installation aber fortgesetzt. Protokoll siehe Anhang. Die im Protokoll erwähnte Datei "...Summary.txt" ist aber alt, scheint mit der aktuellen Installation nichts zu tun zu haben und zeigt KEINEN Fehler. TIA lässt ich starten, WinCC scheint zu funktionieren. Auch das Migrieren von WCC Flexible Projekten funktioniert augenscheinlich. Das muss aber ja nicht heißen, das irgendwo ein Fehler schlummert. Frage: ist die Fehlermeldung vielleicht ein Fehler? Oder wo können Infos gefunden werden, WAS da bei der Installation bemängelt wurde? Sicher weis Christoph mehr zu dem Thema...? DateianhangSIA_WINCC_COMFORT_V13_SP2@17-06-24_12-24-55_AFTERREBOOT_summary.txt (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 24.06.2017 14:28:47Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 24.06.2017 14:35:14 |
|
26.06.2017 08:51 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
Hi, wenn vorher Prof drauf war würde mir nur folgender Hinweis noch einfallen: Mit der Installation von WinCC V13 SP2 wird eine neue WINCC SQL 2014 Instanz installiert. Wenn Sie bereits eine Version von WinCC Runtime Professional V13 oder WinCC Runtime Professional V13 SP1 installiert hatten, müssen Sie vor der Installation von WinCC Professional V13 SP2 entweder
Gruß |
26.06.2017 17:43 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hilft das LOG weiter? Ich würde es gerne hier wieder löschen... |
Folgen Sie uns auf