28.04.2017 10:42 | |
Beigetreten: 08.08.2012 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Erstelle ich einen Bildbaustein mit einer Schaltfläche und rufe diesen in einem "normalen" Bild auf, so kann ich über die Schnittstelle oder auch mit der Ereignisübergabe nach außen auf das Event reagieren. Rufe ich den gleichen Bildbaustein in einem PopUp Fenster auf, so fehlt mir das Klick-Event und die Schaltfläche reagiert nicht. In der Simulation gut zu erkennen am fehlenden "grünen Blitz" beim Mouse-over Event. Was kann hier die Ursache sein? Ich verwende TIA V14, SP1 Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: TalonKarrde am: 28.04.2017 10:47:49Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 02.05.2017 08:42:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf