19.08.2019 14:23 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (134) |
Hallo Holti, mit welchem Menübefehl übersetzen Sie? Für das TIA Portal V15.1 sind 16 GB RAM die Mindestvoraussetzung, empfohlen sind aber 32 GB für große Projekte. Stellen Sie in MS Windows den virtuellen Arbeitsspeicher auf benutzerdefiniert und deaktivieren Sie (solange Sie mit dem TIA Portal arbeiten) den Virenscanner. Weitere Tipps finden Sie auch in dem FAQ: Wie kann die Performance in STEP 7 (TIA Portal) und in den S7-1200/S7-1500 CPUs gesteigert werden? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf