29.03.2018 14:36 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich habe das Problem, dass mein TIA Portal Abstürzt und nichtgespeicherte Änderungen Velroren gehen. Es passiert immer dann, wenn im Info Fenster unten Querverweise aktiv ist und z.B. ein Netzwerk oder ein FB ausgewählt wird. Ich kann also den Absturz umgehen indem ich vorher den Reiter von Querverweise wegnavigiere, aber da denkt man ja nicht immer dran und dann ist es nervig, dass die Änderungen verloren gehen... OS: Win 10 Pro 1709 TIA V15 Update 1 Ein ausführen des Programms als Administrator hilft nicht. Jemand Erfahrungen oder Ideen wie ich dieses Verhalten abstellen kann? Anbei noch ein Crashreport als .txt also noch umbenennen in .dr. Dateianhang2e9c89f3-4bf2-40a8-8677-4e10846747f4.txt (54 Downloads) |
24.10.2019 11:41 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo Jonny9, darf ich fragen ob du bei deinem Problem eine Lösung gefunden hast da ich aktuell vor dem selben stehe und bald verzweifle Danke im vorraus |
Folgen Sie uns auf