08.10.2021 10:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Das asynchrone Commissioning (Multiuser) ist mit CPUs aus der Familie S7-1200 nur eingeschränkt möglich, da die S7-1200 CPUs keine Online-Verbindungen zu mehreren Instanzen des TIA Portals gleichzeitig aufrechterhalten können. Sobald Sie beim Arbeiten im asynchronen Commissioning eine aktive Online-Verbindung zur Ihrer CPU aufbauen, wird versucht, dafür eine zweite TIA Portal Instanz zu öffnen, was für die S7-1200 CPUs nicht möglich ist. Der Vorgang wird dann mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Daraus ergibt sich folgende Regel: Solange Sie mit Ihrer S7-1200 CPU im TIA Portal nicht online verbunden sind, können Sie mit dem asynchronen Commissioning arbeiten. In diesem Fall ist im TIA Portal nur eine Instanz des asynchronen Commissioning mit der S7-1200 CPU online verbunden. Updates für STEP 7 V17, S7-PLCSIM V17 und WinCC V17 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf