08.10.2021 10:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Das Verhalten der Bausteinschnittstelle innerhalb und außerhalb von Software Units wurde vereinheitlicht: Wenn Sie PLC-Datentypen ändern oder löschen, die in der Bausteinschnittstelle verwendet werden, wird die Schnittstelle inkonsistent. Dies ist nun auch der Fall, wenn Sie Relationen auf PLC-Datentypen löschen oder wenn Sie die Eigenschaft "veröffentlicht" eines PLC-Datentyps ändern. Um diese Inkonsistenz zu beheben, müssen Sie die Schnittstelle aktualisieren. Updates für STEP 7 V17, S7-PLCSIM V17 und WinCC V17 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf