26.03.2022 16:36 | |
Beigetreten: 01.11.2016 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo IXO65 Ja du hast recht die Impulszeit werde ich wahrscheinlich erhöhen müssen |
26.03.2022 16:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33425 Bewertung: (4148)
|
Probier dies mal. Zum testen steht die Pausenzeit noch auf 3s.
DateianhangVentilsteuerung_0BA8.Standard.zip (112 Downloads) |
26.03.2022 16:41 | |
Beigetreten: 01.11.2016 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Sorry wuste nicht das lsc dateien nicht erkannt werdenDateianhangtest1.pdf (136 Downloads) |
26.03.2022 17:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33425 Bewertung: (4148)
|
Dann probiere dies mal. Die Zeiten kannst du dir ja dann selber einstellen. DateianhangVentilsteuerung_0BA8.Standard_V2.zip (116 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.03.2022 21:19 | |
Beigetreten: 01.11.2016 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Mit einer kleinen änderung an deinem Vorschlag funktioniert es jetzt. Vielen Dank grüße |
26.03.2022 21:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33425 Bewertung: (4148)
|
Wunderbar. Und was ist deine "kleine Änderung"? |
26.03.2022 21:43 | |
Beigetreten: 01.11.2016 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Habe deine Version und Die Änderung im AnhangDateianhangVentilsteuerung_0BA8.Standard_V2.pdf (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf