21.02.2020 11:28 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 397 Bewertung: (56)
|
Hallo, was soll denn das Ziel des Ganzen werden? Muss der Gray-Code des Gebers in der Steuerung verarbeitet werden oder "reicht es", den Positionswert des Gebers zu bekommen? Über das Technologieobjekt kann ich den Geber als "externen Geber" benutzen und gleich den Positionswert bekommen. Ohne Technologieobjekt kann ich auch die Daten-Schnittstelle des Moduls in der CPU bearbeiten und dort die gewünschten Daten abholen. Nähere Infos dazu gibt es im Handbuch:
Eventuell könnten auch noch folgende Handbücher hilfreich sein:
Soll das Modul taktsynchron betrieben werden, dann gegebenenfalls auch auf den Firmwarestand achten, sonst ist ein taktsynchroner Betrieb nur als dezentrale Peripherie möglich und nicht direkt im Zentral-Rack über den Rückwandbus. Nur, falls es bei der Einstellung im TIA Portal Probleme geben sollte... |
21.02.2020 14:28 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 397 Bewertung: (56)
|
Hallo, was habe ich mir unter dem Satz "damit soll an einer Maschine eine mechanische Bewegung gemessen werden." vorzustellen?
In diesem Fällen würde ich eventuell nicht auf die Funktion "Zählen und Messen", sonder eher vielleicht auf die Funktionen "Motion Control" setzte, und dort auf den externen Geber. Aber das hängt dann doch vom genauen Anwendungsfall ab. Im letzten Fall wäre der Geber dann eher ein Geber an einem Technologieobjekt "Positionierachse", mit dem der Maschinenteil verfahren, bzw. positioniert wird. Dann würde über den Geber der Regelkreis für diese Achse für das Technologieobjekt geschlossen werden. Zur Erstdiagnose können die LEDs auf dem Modul eingesetzt werden. Wenn ich mich recht erinnere, zeigen LEDs auf dem Modul an, dass Pulse eintreffen und in welche Richtung sich der Geber bewegt. Gegebenenfalls kann auf das Modul auch online über das TIA Portal zugegriffen werden (In der Hardwarekonfiguration das Modul auswählen und dann online gehen) und dort diverse Informationen in der Diagnoseansicht beobachtet werden... Und für Informationen zu den Technologieobjekten und deren Verwendung hilft vielleicht das folgende Anwendungsbeispiel weiter, für das nur eine S7-1500 CPU notwendig ist und das über eine HTML-Seite beobachtet und bedient werden kann...
Und in diesem Anwendungsbeispiel gibt es noch nähere Informationen zum Anschluss und zur Verwendung des TM PosInput 2 (aber ohne Technologieobjekt!) - Kapitel 2.4 und 2.6:
|
Folgen Sie uns auf