28.01.2016 20:25 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das Netzlaufwerk ist aber noch verbunden und hat genug Speicherplatz / Pfad existiert? |
29.01.2016 12:56 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 13975 Bewertung: (1760)
|
Hallo Bernd_B die Infos hier sind alle noch ein bisschen zu unkonkret. Welche Daten werden auf das Netzlaufwerk gesichert? (Archivdaten, Textdateien usw.) Wer oder welche Aktion sichert die Daten auf dem Netzwerk? (Prozesswertarchivpfad, Script, usw.) Ist das Netzlaufwerk erreichbar über das Panel -> öffne den Dateiexplorer auf dem Panel \\Rechnername\freigabename wenn sich auf das Netzlaufwerk verbunden wird ohne Benutzer und Passworteingabe, dann ist dies OK Ansonsten FAQ durcharbeiten: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/92346478 Wenn das Netzlaufwerk erreichbar ist, dann muss der "Fehler" im Projekt liegen, dann musst du nachsehen wer kopiert oder anlegt usw. Wenns ein Script macht, dann kann man sich benachrichtigen Lassen wenn das Netzlaufwerk nicht verfügbar ist z.B: mit folgendem Scriptteil:
Wie können Sie mit einem Skript feststellen, ob ein
Speicherlaufwerk mit Wechselmedien (USB-Stick, SD-/MMC-Karte) auf einem
HMI-Gerät schreibbereit ist? Anonsten schönes Wochenende Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf